This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:负载共享控制器

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439103/ucc39002-load---share-controller

器件型号:UCC39002
Thread 中讨论的其他器件: UCC29002

工具与软件:

您好!

我的客户正在寻找3kW PSU、我们希望为电流共享电路集成 UCC39002芯片、但我们对其功能有一些问题。

1. UCC39002是否适用于3kW (48V@62.5) PSU? 我们无法在线确认任何信息

2、该 IC 的温度依赖性如何?

3.从主源转换为从源时、它对频率和发射(EMC 和 EMI)的影响有多大?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dulce、  

    感谢您关注 UCC39002负载共享控制器。  

    1. UCC39002的工作不受功率等级的影响。  每个 PSU 输出电流均调节到适合器件所处理的电压电平(通常远小于1V)。  

    在 0°C 至70°C 的结温范围内可保证数据表"电气特性"表中列出的 UCC39002参数。  
       UCC29002参数在-40°C 至+105°C 的温度范围内得到保证、如果0°C 至70°C 的温度范围不足以满足您的应用需求。

    3. 无法有效地量化该控制器对特定器件发射水平的敏感性。  可能在整个 PSU 设计中采用适当的布局和降噪技术、以尽可能地降低 内部(以及外部)噪声发射、从而避免干扰所有 PSU 控制。   
    共享取决于 LS 总线上的信号、因此我建议该总线的布局应最大限度地减小环路面积、从而最大限度地减少辐射噪声的拾取、并避免与高电流共享 GND 回路、从而最大限度地减少传导噪声的拾取。  

    此致、
    Ulrich