This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450EVM:LMR54145 AGND 互连问题

Guru**** 2641995 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437576/lmr51450evm-lmr54145-agnd-interconnection-question

器件型号:LMR51450EVM
主题中讨论的其他器件:LMR51450

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我注意到 LMR51450表建议将 AGDN (例如 RT、FB 引脚)分开、但布局示例和 EVB 似乎没有实现这一点。
您能建议如何在布局中设计 AGND 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    很抱歉混淆。

    您可以有一个 AGND "岛"、所有这些无源接地端都位于这个岛上。 然后、可以进行单点连接、在 AGND 引脚和 DAP 处将 AGND 和 PGND 连接在一起。 布局示例中显示了最后一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:  

    明白了、感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。