This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:在满载和 ZVS 条件下进行测试

Guru**** 2534590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436123/ucc28951-q1-testing-at-full-load-and-zvs-condition

器件型号:UCC28951-Q1

工具与软件:

测试条件:812VDC、 满载43A @输出电压23.5V

以下是不同负载和不同延迟下的图像。 我将使用不同的延迟和不同的匀场值进行测试。  

黄色:变压器初级电压  

蓝色:变压器初级电流  

紫色、绿色:同步 FET 漏极源极  

1.输入电压: 812 VDC, DELAB : 8.2K , DELCD: 8.2K , DELEF : 8.2K

负载:25.8A、Llkg +垫片:22.6uH + 20uH

2.  VIN:812 VDC, DELAB :8.2K , DELCD:8.2K , DELEF:8.2K

负载:25.8A、Llkg +垫片:22.6uH + 30uH

3.  VIN : 812 VDC, DELAB : 8.2K , DELCD: 8.2K , DELEF : 8.2K

负载:33A、Llkg +垫片:22.6uH + 30uH

我想了解平坦的区域在电流和为什么下降在该区域通过增加电流. 为使设计更好而正在发生的情况以及可以采取的其他措施。 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据波形、增加匀场电感器的尺寸似乎会产生平坦的点。  存储在匀场电感器中的额外能量似乎产生了一个电流、以抵消变压器中的反射输出电流和变压器磁化电感。   

    我想知道匀场电感器对磁化电感是否太小。  只需使用匀场电感器即可增加额外的能量来实现 ZVS。

    不知道如果问题消除、是否使匀场电感器小于磁化电流的1/10。   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、我不是完全遵循你所说的话。 请提供更多详细信息。  

    2.匀场电感应小于磁化电流?

    根据 Excel、匀场电感值似乎约为40uH。 我添加了 26uH + 30uH。 我的延迟远小于 Excel 值。

    仅供参考、磁化电感:8.2mH。

    3.我会再次捕捉波形,并与不同的电压设置共享。 请指导具体发生了什么以及应该做什么的步骤。

    4. 另外对于 ZVS 设置,我应该保持输入直流电压 最大值还是最小值? 在不同的延迟设置下、我应该将负载保持在低电平还是高电平。 哪一个最优、哪一个更好?

    输入电压最小值:550V 输入电压最大值:950 、负载最小值:2A、满载:43A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是最小的问题。

    我认为在续流设计中、匀场电感器电流和变压器电流是不同的。  匀场电感器越大、在续流期间存储在匀场电感器中的能量就越多。 可以通过研究流经匀场电感器和变压器的电流来验证这一点。

    续流后、变压器的初级电流和匀场电感器电流需要改变方向。  在设计中、匀场电感器似乎会阻止电流上升、从而在 电流波形中产生平坦点。

    是否将钳位二极管与匀场电感器配合使用?

    我从未见过应用手册 slua560中描述的标准应用中描述的这个行为、您可以在下面的应用手册中找到它。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

     与标准应用相比、您是否做了任何不同的事情?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.使用钳位二极管。

    2.没有额外的事情做。 它按600W 文档设计。 此外、您可以观察到仅在某些条件下才具有平坦区域。 如果您查看25.8A 负载和 Llkg + Shim 的图像: 22.6uH + 20uH、则未观察到平面区域。  

    3.现在我打算实现最坏的情况、比如将输入电压最大值固定为800VDC、在固定的轻负载下。 我将执行 DCM 至15A。 然后 调整延迟设置和匀场电感器值、然后保持这些延迟和匀场值、将输入电压降至最低550VDC、并与 CCM 一起、以实现更高的负载电流。

    4.我还尝试了使用550VDC 进行间歇模式,负载电流为0.5A ,最大 RT 最小值为130K。 但它没有进入突发模式。 为什么会这样呢? 此外、这还说明了在轻负载时实现 ZVS 的意义吗? 请参考。 变压器电感为8mH。 磁化电感是否太大而无法进入突发模式、还是二者有不同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有我可以回顾的原理图?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike

    是 Nihil 向您展示的同一个原理图。 出于保密目的、他通过邮件与您分享信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个问题与此问题无关。  之后是否更改了原理图?

    我还在下面提出了一些建议、以调查您在下面从未尝试过的问题。  我建议您查看它们。

    此致、

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    您好!

    这是最小的问题。

    我认为在续流设计中、匀场电感器电流和变压器电流是不同的。  匀场电感器越大、在续流期间存储在匀场电感器中的能量就越多。 可以通过研究流经匀场电感器和变压器的电流来验证这一点。

    续流后、变压器的初级电流和匀场电感器电流需要改变方向。  在设计中、匀场电感器似乎会阻止电流上升、从而在 电流波形中产生平坦点。

    是否将钳位二极管与匀场电感器配合使用?

    我从未见过应用手册 slua560中描述的标准应用中描述的这个行为、您可以在下面的应用手册中找到它。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

     与标准应用相比、您是否做了任何不同的事情?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.原理图相同、未做任何更改。 Im 使用带匀场电感器的钳位二极管。

    2. Im 目前忽略初级电流,专注于输出波纹电压。 我稍后会回来介绍此电流。 下面是两个场景的图像。

    绿色:输出电压

    蓝色:初级电流

    紫色:同步门之一

    A. 19A 负载

    在切换时会出现更多纹波。

    b. 42A 负载

     开关转换时的纹波更小

    . 是仅由于 dv/dt 还是由于开关时间转换? 可以采取哪些措施来减少这种情况? 这里是否有占空比相关性??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Mohammad、

    为了尝试使 e2e 可搜索、如果您提出的新问题与帖子中的原始问题不同、则必须在 e2e 中重新发布。  因此、您将必须在 e2e 论坛中重新发布您的最新问题。   

    初级变压器电流中的平坦点/斜率这一问题与您最初提出的问题无关。  我认为在续流设计中、匀场电感器电流和变压器电流是不同的。  匀场电感器越大、在续流期间存储在匀场电感器中的能量就越多。 可以通过研究流经匀场电感器和变压器的电流来验证这一点。

    续流后、变压器的初级电流和匀场电感器电流需要改变方向。  在设计中、匀场电感器似乎会阻止电流上升、从而在 电流波形中产生平坦点或下降斜率。  这取决于您在设计中使用的 Ls 的大小。

    变压器初级电流(dI)必须与设计中电感两端的电压相关;作为您的变压器匝数比。

    dI = V*dT/L

    Np/Ns = Vp/Vs = IP/IS

    我之前已经看过移相全桥转换器的设计、确实看到了续流产生的前沿尖峰、结果不是激进的或平坦的、但确实有。

    当我观察你的波形时、第一个波形看起来与我的波形类似、有一个前沿尖峰而不是一个平坦的点。

    然后增加匀场电感器、并使该初级电流互感器的形状发生变化。  我以前没有见过这样的波形、但我相信您的匀场电感器可能比我完成或审查的大多数设计大。

    我认为该行为基于必须在设计的匀场电感器中反转电流方向的设计。

    续流后、匀场电感器电流将如下所示。  请注意、该电流将处于相反的方向、并且将抵抗反射的输出电流。

    - ILS_FREE_HEALING = Iout - Change_ILout/2

    我认为初级电流中平坦的点/电流下降斜率是由于更改极性后匀场电感器中的负电流过载所致。

    要减小这个斜率和/或平点、需要减少设计中的匀场电感器(Ls)。  你实际上已经通过你所做的实验证明了这一点。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、