This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:将 BJT 连接到共漏极

Guru**** 2608855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439007/bq76952-connecting-the-bjt-to-the-common-drain

器件型号:BQ76952

工具与软件:

大家好、团队成员:

如果我将充电器连接到 BQ76952、我想知道 BQ76952上的 REGIN 引脚是否将具有5.5V 输出  、前提是 BJT 的集电极连接到 FET 的共漏极并且 BQ76952处于关断模式?

非常感谢
Criton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    我刚找到该器件功能模式图、其中显示了当充电器连接且器件处于关断模式时、REG 输出会开启。


    此致、
    Criton