This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:关于 RCDC 的设置范围

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438485/tps552892-about-the-setting-range-of-rcdc

器件型号:TPS552892

工具与软件:

您好、专家!

请看图7-6.、RCDC 列在到20kΩ 范围内。 是否可以将 RCDC 设置为低于20kΩ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 我们不建议将 RCDC 设置为低于20k Ω。 建议范围:[20k Ω、∞Ω]

    此致、

    Mulin