This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:启用/禁用

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438712/lm5122-enable-disable

器件型号:LM5122

工具与软件:

我将使用 LM5122设计升压转换器。 我需要能够使用外部信号启用/禁用转换器。

数据表中说 、"SS 引脚可由外部开关下拉以停止开关、但不允许上拉以启用开关。"

如果信号源能够提供足够的电流来为软启动电容器充电、那么为什么不建议将 SS 拉高?

是否存在可以接受的情况? 如果不能、那么 如果要尽可能提高转换器的启动速度、使用 UVLO 引脚进行 EN/禁用是否是理想的选择?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bailey:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    要启用/禁用器件、建议使用 UVLO 引脚。
    不建议使用 SS 引脚进行此操作、因为软启动功能已完全删除。
    如果需要快速启动、请改用非常小的 SS 电容器。

    此致、
    Niklas