This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS75103:-使用 DAC 驱动 ISET 电阻器引脚

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS75103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438129/tps75103---driving-the-iset-resistor-pin-with-a-dac

器件型号:TPS75103

工具与软件:

我们将 TPS75103用作 LCD 背光驱动器。  由于设计限制、我们无法使用 PWM 进行亮度控制、因此 PWM 输入完全 作为直流信号开启或关闭。

为了解决亮度变化问题、我们希望使用 MAX5805 DAC、通过33kOHM 电阻器设置流入芯片的电流。

思考是, ISET 是( V(ISET )- V(DAC ))/ 33k。  因此、通过将 V (DAC)升高到0V 以上、我们可以有效地改变 ISET、从而分别影响 Dx 输出。

需要确认这不是问题、将按预期工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我能否知道您对此应用的要求、例如通道数、输出电流等? 我想我能为您提供比上述解决方案更好的解决方案。 既然您似乎可以使用 I2C 接口来控制器件、实际上、我们有某个器件具有 I2C 接口。 我想这些产品可以满足您的要求。

    BTW、我们没有 TPS75103EVM、因此我无法很快进行验证。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:   

    TPS75103在我们的原理图中的许多位置都已用于设计中其他 LED。  DAC 旨在作为临时解决方案、可供用户体验团队用于确定各种照明条件下的优选亮度。  确定该值后、DAC 将被移除、RSET 将相应地安装到接地端。

    一般而言、我们的要求实际上相当严格。  我们无法处理任何开关信号、例如 PWM、开关 LDO 等。因为我们是在非常敏感的射频环境中运行的、因此、作为技术基准、电流镜拓扑非常适合我们。

    鉴于所有这些、我认为集成度更高的解决方案实际上并不能满足我们的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    明白了、请给我一些时间来画一块电路板、并申请样品进行测试。 我稍后会回到你的身边。

    BR、Jared