This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944A:是否提供了有关导通 FET 导通电阻的更新(2024年与2018年)量产数据?

Guru**** 2525700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25944A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437529/tps25944a-is-updated-2024-vs-2018-production-data-available-regarding-the-pass-fet-channel-resistance

器件型号:TPS25944A

工具与软件:

我们看到在负载为4.5A 时降低 TPS25944A 的功能测试装置中的电压。

在我们的调查中、我想获取 FET 导通电阻、其最小值的更新数据集或生产展频的统计图。

这些数据是否可用?

此致、

George Tzanatos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:

    请接受我朋友的请求。 我们可以在 E2E DM 上继续该主题。 请在您接受请求后 ping 我、以便我可以回复。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接受

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我直接把你弄砸了。 我们可以在那里继续讨论。 我要在这里结束线程。

    此致、
    Arush