This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61310:打孔 TPS61310的最佳尺寸是多少

Guru**** 2553220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437833/tps61310-what-is-the-optimal-size-for-punching-the-via-hole-tps61310

器件型号:TPS61310

工具与软件:

尊敬的团队:

打孔 TPS61310的最佳尺寸是多少?

?、请确认典型应用电路中的电感值应为 uH 和 uF、正确无误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:  

    很高兴为您提供帮助!  

    请问您的终端设备应用是? 我们为闪存应用提供了一些新的线路图器件、而不是 TPS61310。  

    "穿孔 TPS61310的穿孔是什么意思?  

    电感值应为 uH 级。 抱歉纠正数据表中的错误。  

    您能在此处分享您的电子邮件地址吗? 我可以为您的应用推荐合适的器件、并为您提供更好的支持。  

    谢谢!

     

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    终端客户的应用产品是家用机器人、

    关于过孔的问题、我想了解 PCB 上的建议过孔尺寸。

    我的电子邮件地址是: Vayne.li@arrow.com

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:  

    我建议至少使用6密耳的通孔。 谢谢!  

    此致!  

    John。