This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5891:可通过 HDMI 信号驱动多个 LP5891的现成产品或电路板参考设计

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434626/lp5891-off-the-shelf-product-or-reference-design-of-a-board-able-to-drive-many-lp5891-from-hdmi-signal

器件型号:LP5891

工具与软件:

您好!

我们想使用许多 LP5891在由8x6面板(每个面板包含30x30个 LED)组成的 LED 矩阵上显示视频(面板数量可能会有所不同、但限制应保持相似)。

数据表 在第8.2节中以这种用例为例。 由于这是典型用例、是否有现成的产品或参考设计可以通过 HDMI 信号驱动许多 LP5891?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ioic:

    我们的专家目前不在办公室,她将尽快给你回复,感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您有时间分析我的问题吗?
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Loic:

    客户是谁? 您是否与 TI 签订了 NDA? 我们有一些内部参考设计。

    顺便说一下、最终应用是什么? 您将使用哪种控制器?

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前没有保密协议、但我们可以创建一个。 我们是否可以通过电子邮件进行沟通或组织会议?

    最终的应用是在比格屏幕上的视频的扩散,像那些你可以在体育馆找到。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Loic:  

    请通过邮件(monet-xu@ti.com)与我联系、我将在营销部门寻求帮助~

    BR

    Monet Xu