This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:TPS16412DRC

Guru**** 2582125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438324/tps1641-tps16412drc

器件型号:TPS1641

工具与软件:

我们的设计如下图所示。 我们已根据 RLIM 引脚上的电阻器值设置将限制电流设置为50mA、但无法对其进行限制。 我们仍能够获得64mA 电流输出。  
如果需要考虑任何其他参数、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitul、

    您在输出端施加的负载类型是什么?

    是电子负载吗?

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Amrit、我们使用的是电气负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitul、

    是否在电子负载中使用 CC 模式?

    请使用电阻负载进行检查。