This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22953-Q1:VOUT 被禁用时的泄漏电流

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434964/tps22953-q1-leakage-current-at-vout-when-disabled

器件型号:TPS22953-Q1

工具与软件:

你(们)好

如果该器件已禁用、但 VOUT 上存在电压、则 VOUT 引脚(优先于 PVT)的预期泄漏电流是多少?  

偏置电压为5.3V。

谢谢

Jon Eirik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、

    VOUT 的电压值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 该电压可能会有所不同、但通常为1.8V 至3.8V。 最高125°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、

    这种情况仅在125°C 时发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是我的意思、我的目的是在输出端存在电压且开关禁用时要求输出引脚的泄漏数据@ 125摄氏度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、

    您能解释一下这个问题吗? 开关断开时、不存在流向输出引脚的漏电流。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我们有多个向节点施加电压的源(一次只施加一个电源)

    2.多个电源开关输出连接在一起,控制哪个电源连接到节点

    3、漏电流流入关断开关输出端的电流是多少? 我看到的图显示泄漏高达105°C、但没有提供125°C 的数据(底部图第11页)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、

    很抱歉响应延迟。

    该数据的特征值高达105摄氏度。 在125摄氏度时、其值会略高或相同。