This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:MSL2 BQ25731已交付、但在数据表中未列出

Guru**** 2512705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437028/bq25731-msl2-bq25731-was-delivered-not-listed-on-the-data-sheet

器件型号:BQ25731

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户使用的是 BQ25731、有一个问题。

BQ25731RSNR 以包含卷带两个 MSL 标记(MSL1、MSL2)的混合物的封装形式交付。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——问题

我们工厂收到了一批带有两个 MSL 标记(MSL1、MSL2)的 BQ25731RSNR 卷带。

数据表指出仅 MSL1和 MSL2不存在。

我们没有收到 PCN。

您能告诉我们为什么 MSL2产品存在并已交付给我们吗?

另外、您能否告诉我们、具有不同 MSL 标识的卷带在作为同一器件一起发货时混淆在一起是正确的。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinichi、

    我想 TI 最近已经生产了从 MSL2到 MSL1的合格 TI 器件。 在过渡阶段、我们可能同时存在两个产品。 我认为这不会影响任何功能、但只会影响器件的存储方法和货架期。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的答复。

    我理解。

    由于该器件最近从 MSL2更改为 MSL1、因此 MSL2可能与 MSL1一同交付。

    您能告诉我们下列问题吗?

    ——

    部件何时从 MSL2更改为 MSL1?

    请提供确认变更的文档。

    我无法在数据表(SLUSE66A)中进行确认。

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅类似主题中的答案。  

    e2e.ti.com/.../tps62745-msl-of-tps62745dssr

    摘录如下。  

    "根据 QSS009-043、任何 MSL 降级都只需要 PCN。 MSL 2至 MSL1是指根据 J-STD-020E 的规定、行李从打开1年延长至不受限制、从而延长了地板寿命。 MSL 升级已经进行了很多年、从未产生过 PCN。
    MSL 变更发生于2023年9月。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的答复。

    我理解情况。

    我将与客户分享。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致。

    Shinichi