This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:-1V、OUT 引脚上的下冲时间为2ns

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44, UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429711/ucc28c44--1v-for-2ns-undershoot-on-out-pin

器件型号:UCC28C44
主题中讨论的其他器件: UCC27524

工具与软件:

大家好

  a 我的账户测量出当 OUT 从高电平转移到低电平时、UCC28C44的 OUT 引脚上有一个下冲。 下冲具有-1Vpeak、持续时间为2ns。 连接了波形。 您是否希望检查 UCC28C44是否存在风险。

请注意: 使用"尖头与桶"方法测量波形。 示波器带宽为1GHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    -首先,请分享该测试的原理图。

    第二,当 OUT 从高电平变为低电平时,栅极驱动器从主 FET 的 Cgs 电容器灌入电流。 导致 Vgs 电压下降。 根据电流的大小、dv/dt 会更快或更低。 高灌电流会导致一些负电压、但应该非常低。

    -根据 DS ,输出不应低于-0.3V,但要考虑到这是一个短时间~2ns 的瞬态电流。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔

    在 项目应用中可以轻松测量 OUT 引脚上的欠压峰值<-0.3V。 因此、一些 IC (如 UCC27524)将列出如下所示的负电压绝对最大额定值。

    客户正在计划 确定他们是否最终将立即转向竞争对手的解决方案。 请根据您的经验明确确定-1.2V 的时间是否约为2ns (如上图所示)会损坏 UCC28C44?  

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28C44的 OUT 引脚绝对最大值为-0.3V。 因此、即使对于2ns、-1.0V 也太大。 但有时在如此短的时间内如此高的尖峰会产生寄生振铃、而引脚无法实际看到。 您需要展示测量位置和测量方法。 如果这是真正的-1.0V、则需要进行一些外部校正、例如添加10pF 至33pF 的小电容器、尽可能减小 OUT 引脚环路面积、添加栅极电阻器以降低位速度、或添加反并联肖特基二极管以帮助减少这种过度尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong

     1.2V 负峰值测量主要与客户电路相关、其中 UCC28C44驱动耦合变压器、原理图与 下面的类似。  添加了肖特基二极管、从 OUT 到引脚的环路非常慢、但仍然可以测量-1.2V@ About (2ns 至10ns)。 即使增加 RC (1 Ω 至10 Ω)和 Cc (1uF 至15uF)、-1.2V 负峰值仍然无法显著降低。

    您是否有关于 UCC28C44驱动的变压器耦合的经验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、我没有使用此 IC 驱动变压器的经验。 但无论做什么、您都仍然需要遵循数据表。 根据数据表、这些引脚不能施加-0.3V 以外的负电压。 您需要满足此要求、否则 IC 可能无法按预期工作。

    另一件事是在 OUT 到 GND 之间添加一个小型电容器(例如33pF 至100pF)、看看它是否有用。 另外、您也可以尝试在变压器端子上添加肖特基二极管、从而钳制变压器上的尖峰。 您需要选择压降更低的肖特基二极管。 肖特基器件型号是什么?

    根据数据表的要求、您需要按照进行操作、否则器件可能无法正常工作、或者可能会损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong

     从 OUT 到 GND 的100pf 添加到470pF 的过程已经完成、但没有任何帮助。 会让客户尝试不同的肖特基二极管。