主题中讨论的其他器件: UCC27524
工具与软件:
大家好
a 我的账户测量出当 OUT 从高电平转移到低电平时、UCC28C44的 OUT 引脚上有一个下冲。 下冲具有-1Vpeak、持续时间为2ns。 连接了波形。 您是否希望检查 UCC28C44是否存在风险。
请注意: 使用"尖头与桶"方法测量波形。 示波器带宽为1GHz。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
UCC28C44的 OUT 引脚绝对最大值为-0.3V。 因此、即使对于2ns、-1.0V 也太大。 但有时在如此短的时间内如此高的尖峰会产生寄生振铃、而引脚无法实际看到。 您需要展示测量位置和测量方法。 如果这是真正的-1.0V、则需要进行一些外部校正、例如添加10pF 至33pF 的小电容器、尽可能减小 OUT 引脚环路面积、添加栅极电阻器以降低位速度、或添加反并联肖特基二极管以帮助减少这种过度尖峰。
Hong
1.2V 负峰值测量主要与客户电路相关、其中 UCC28C44驱动耦合变压器、原理图与 下面的类似。 添加了肖特基二极管、从 OUT 到引脚的环路非常慢、但仍然可以测量-1.2V@ About (2ns 至10ns)。 即使增加 RC (1 Ω 至10 Ω)和 Cc (1uF 至15uF)、-1.2V 负峰值仍然无法显著降低。
您是否有关于 UCC28C44驱动的变压器耦合的经验?

您好!
否、我没有使用此 IC 驱动变压器的经验。 但无论做什么、您都仍然需要遵循数据表。 根据数据表、这些引脚不能施加-0.3V 以外的负电压。 您需要满足此要求、否则 IC 可能无法按预期工作。
另一件事是在 OUT 到 GND 之间添加一个小型电容器(例如33pF 至100pF)、看看它是否有用。 另外、您也可以尝试在变压器端子上添加肖特基二极管、从而钳制变压器上的尖峰。 您需要选择压降更低的肖特基二极管。 肖特基器件型号是什么?
根据数据表的要求、您需要按照进行操作、否则器件可能无法正常工作、或者可能会损坏器件。