This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631012:启动时的 I2C 上拉

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438154/tps631012-i2c-pull-up-at-start-up

器件型号:TPS631012
主题中讨论的其他器件:TPS631013

工具与软件:

团队成员、您好!  

是否需要在启动时将 I2C SDA 和 SCL 上拉至 LOG 高电平(1.8V)? 或者、如果器件在没有逻辑高电压的情况下启用、该规格是否可接受?

谢谢!

Austin Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Allen:

    由于这是标准 I2C 通信、因此始终需要上拉 SDA 和 SCL 来启动 通信。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tao、

    但是、如果我们可以使用默认设置、则可以在不上拉 I2C 的情况下使器件 EN?

    此致!

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    我想我明白了您的观点、您的意思是可以在没有 I2C 通信的情况下启用器件、对吧? 如果是、您需要 TPS631013、其 EN INTERNAL 位默认为"1"。 然后、一旦 EN 外部为高电平、器件将开始开关、

    此致

    TAO