This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC6C596:EOS/EIPD 输入 SER 输出

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438110/tpic6c596-eos-eipd-in-ser-out

器件型号:TPIC6C596

工具与软件:

我曾使用 TI FQE、提交了两个 QEM 职位:QEM-CCR-2410-00018和 QEM-CCR-2410-00019。  这两个作业都显示了 EOS/eipd、我们不了解在 SER 输出在器件的时钟输出时是如何发生这种情况的。  产品线的人能不能与我联系、我可以分享一下原理图吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Irving、

    您可以在此处发布原理图、如果不希望将原理图发布在公共论坛上、也可以通过私人消息将其发送给我。

    我正在努力整理您的质量报告... 发生 EOS 的原因通常是超出器件绝对最大额定值的过压情况。 您能否提供 有关故障状况的任何其他信息?

    故障是在最终测试期间发生的还是从现场返回的?

    故障期间的测试/运行条件是什么? 例如、下电上电时是否会发生故障? 在故障期间是否对系统施加了一些压力测试?

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我已将原理图以私密的消息形式发送给您  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Irving、

    我现在将继续、关闭该主题。 我们将通过私人消息继续对话。

    谢谢!

    Zach