This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:有关保护电路内部运行细节的任何知识

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431539/lm317-any-knowledge-on-protection-circuit-internal-operating-details

器件型号:LM317

工具与软件:

您好!

我们将 LM317用作电流调节器(45mA)来驱动汽油泵的电流环路通信电路。  环路中的电流只需借助主器件和从器件中的光耦合器和晶体管进行开关。 波特率为4800、因此位宽~200us。

我们 在某些较新的从器件中遇到问题、当从器件(重新)启用电流时、偶尔的数据位格式错误。 在这些情况下、稳压器似乎没有立即提供电流。

关于这一点、我们的思维是、较新的从器件具有比旧器件更快的开关速率、并会触发 LM317中的保护电路。 我们无法控制从器件、也无法深入了解其电路。

我们可以向电路添加一些并联电容或泄放一些电流、以便稳压器永远不会完全关闭、从而缓解这个问题。

我未成功找到任何有关保护电路工作情况的信息。

是否有可由快速上升电流触发的保护元件? 对于保护电路、从0电流变为45mA 是否在其他方面是一个问题? 这里是否涉及保护电路或 LM317一般性的其他方面?

提前感谢任何人可能能够提供的评论。

探头而产生的噪声。
第一个迹线显示正常通信、第二个迹线显示位从高电平转换为低电平时的故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、您好!

    我正在审核此请求、并将在本周结束时与您联系。

    此致、

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、

    您能否分享一下您的电路原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、这是电路。

    该电路由直流/直流电路供电以实现隔离、但通过使用电池等不同电源进行测试、已将该问题隔离到 LM317电流稳压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在查看您的原理图、并会在我完成审核后提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、您好!

    您能否确定原理图上的哪个信号由您在上面附加的示波器截图表示? 我认为 LM317不存在这一问题。 您有一个电路可加载 LDO 的电流调节输出、并根据 Q5的状态将输出设置为高电平或低电平以进行通信。 这通过改变 LDO VOUT 节点处的阻抗来发生。 我们可以从示波器截图中看到、输出保持高阻抗而不是变为低阻抗的异常行为。 LDO 可以在相同的信号曲线中处理更短的打开/关闭时间间隔。 因此、我认为这是一个与通信电路的控制调制相关的问题。 回答上述问题后、我将继续进行调试。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:

    这里是对测试设置的概述。

    基本而言、LM317可向电路提供电流。 主站(和从站中类似)中的通信接口使用晶体管 Q6导通电流(即空闲线"标记"状态)或关闭电流(通信"空间"状态)。

    因此、LM317会在"标记"状态下出现68R 电阻(具体取决于环路中的器件数量)条纹、或在"空间" 状态下出现开路。

    我们有理由确信该问题是由 LM317引起的、如下所示:

    • 我们尝试了多种不同的电压电源、包括24V 电池。
    • 我们有一个使用基于 BJT 的电路作为电流源的旧电路、不存在同样的问题
    • 通过在2WIRE+电源上的 C24位置添加100nF 电容、可以缓解该问题。
      我们确实可以看到电路内电容器发生了电流过冲、但我们在这里的推断是、电容器的能量允许 LM317来降低其瞬时电流需求。

    我们已经基本解决了增加100nF 电容器作为问题的解决方法、但是我此次调查的目标只是了解具体情况。 我很高兴承认我们正在滥用 LM317、但希望更好地了解如何操作。

    谢谢、

    Carl Kamper。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、您好!

    感谢您对该问题进行更详细的说明。 如果可能、您能否在 R4上进行类似的测量? 我想将该信号与您在 Data+节点处的正常和异常信号进行比较。