This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C231EVM:该 EVM 提供高输出纹波

Guru**** 2924640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436813/tps56c231evm-the-evm-provides-a-high-output-ripple

器件型号:TPS56C231EVM

工具与软件:

数据表指出、输出电流为12A 时、纹波约为10mVpp。 但是、测试结果表明、随着输出电流从1A 增加到12A、纹波从10mVpp 上升到39mVpp。 有没有方法可以缓解这种纹波? 希望提供有关测试设置的任何建议。 谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我看到很多高频耦合到测量中。 请使用 BW Limit to 20MHz 并使用尖端和接地筒探头   

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息!  

    是否有具体的原因导致纹波随着输出电流的增加而增加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    更多电流流过开关节点和电感器、因此会产生更大的高频噪声。  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tahar!

    我们还在电路板上创建了一个临时 SMA 连接来测量输出。 这有助于减少纹波。  焊接质量是否也会影响纹波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    如果元件焊接不当、这可能会影响纹波结果。 SMA/SMB 连接和尖头桶方法是测量/减少纹波测量的理想之选。

    此致!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Calan!

    如数据表中所示、您对在12A 输出电流下实现10mVpp 纹波有何见解吗? 按照 Tahar 的建议、应用20 MHz 带宽限制并使用尖端和接地筒探头是否足够? 非常感谢您提供详细的测量设置。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    我建议20Mhz 带宽限制、以及对输出电容器或 SMA/SMB 连接进行尖端和接地筒测量。 我还建议遵循数据表中的表8-2、以确保其与建议的元件值匹配。 这应该就足够了。

    如果还不够、可以增加开关频率、电感器和/或输出电容以减少输出纹波。

    我随附了一份应用手册、其中还提供了有关降低纹波和噪声的信息:

    https://www.ti.com/lit/ta / sszt239/sszt239.pdf?ts = 1731533735646&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F#:~:text=Using%20the%20inductance%20of%20the,as%20shown%20in%20Figure%204

    希望这对您有所帮助。

    此致!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Guang

    我现在将结束该主题帖。

    谢谢!

    Calan