This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431LI-Q1:用于反激式转换器反馈环路的 TL431

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438305/tl431li-q1-tl431-for-flyback-converter-feedback-loop

器件型号:TL431LI-Q1
主题中讨论的其他器件:TL431

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我有关于直流/直流转换器反馈环路中 TL431的 VKA 电压的查询、

VKA 电压值是多少,它是否与 VEF=2.5V 相同?

从上面的公式我得到 VKA=28.029V,这是更高的,我的转换器输出电压和 Rin 我得到 负值,这是错误的.

Rpullup 或 Rin=(VD)/ILED。 我考虑了这个公式为 calcuation.because 的 VKA 28.2V 值我正在得到负电阻值. 我的方法中可能会有一些错误。

您能检查一下并推荐正确的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    感谢您的提问!

    Vref 具有一些误差、这些误差与该简化方程式不同、而后者正是导致该解决方案出现的原因。 一般来说、 此误差会要求设计人员略微降低 Vref 电压、并将设计值略高于28V 以实现输出28V。

    反激式转换器反馈环路的完整公式和设计过程可在下面应用手册的第2部分中找到:
    https://www.ti.com/lit/an/snoaa00a/snoaa00a.pdf

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li