This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5185-Q1:无法获得所需的12V 输出电压

Guru**** 2524880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5185, LM5185-Q1, LM5181-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438433/lm5185-q1-unable-to-get-desired-output-voltage-of-12v

器件型号:LM5185-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5185LM5181-Q1

工具与软件:

尊敬的所有人:

我们使用 LM5185设计一块电路板。 VIN = 14-21V。 所需(单路)输出需要为12V 2A。 请参阅下面的计算:

它能在11.5V 时正常开启、在10.5V 时正常关闭。 但是输出是~24V! (不是12V)。 正如下面的计算器中建议的、我们将使用 RFB=RFB 并且 T1具有1:1的比率、我们将尝试更改 T1 1:2并将127kΩ 降低至100kΩ、但没有效果。

使用以下反激式变压器:Wurth 750318701、 https://www.we-online.com/components/products/datasheet/750318701.pdf

有什么你可以建议吗? 请提供建议! 非常感谢。  

砂光机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sander:

    感谢您使用 LM5185.-Q1进行设计。  您是否施加了负载?  请注意、电路具有最低负载要求。  请参阅数据表第7.3.2节的最后一段:

    如果负载可以打开、则应安装虚拟负载 Rdmy 或两者的输出齐纳钳位器件。

    希望这对您有所帮助。

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Youhao:

    感谢您的及时回复! 是的! 这太简单了... 另一个很好的例子,认为太困难  

    是的、我们的负载确实可以打开。 但是、我们的输出上存在一个 Dz。  这是一个 SML4749A、VZ 为24V……

    我知道从你这边来判断可能很困难、但是 LM518 5. -Q1现在在200mA 的附加负载下输出12.8V! 仍然超过我们所需的输出0.8V。 这是否由反馈造成?  

    谢谢!

    编辑:将器件型号更新至 LM518 5. -Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sander:

    Dz 应接近 Vout 设置点。  我们通常取比 Vout 目标高5%到10%的齐纳二极管。   

    抱歉、是拼写错误?  您从 LM5185-Q1开始、但知道您在讨论 LM5181-Q1。  您能解释一下吗?

    无论如何、请按照计算器建议、将 RFB 电阻器从127K 降低到124k、以使 Vout 更接近12V 目标。   

    希望这一点得到澄清。  

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    再次感谢您的答复。 是的、Dz 已经接近 Vout 点。   更新该部分。 但是、您的负载建议让我们仔细检查 Dz 规格。 再次感谢。

    是的,谢谢,我们知道127 vs 124kΩ。  从而降低 RFB。 问题已解决。

    谢谢!!
    谢谢、Sander

    PS:抱歉、是的、是一个拼写错误!! 仍在谈论同一个  LM5185-Q1 (将更新我的 prev 消息)。