This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:PSR 反激式转换器的仿真模型

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437638/tps23730-simulation-model-of-psr-flyback-converter

器件型号:TPS23730

工具与软件:

嗨、团队:

有人可以为配置为 PSR 反激式模式的 TPS23730 IC 提供仿真模型吗? 如果不可用、请建议采用 PSR 反激式模式的替代 IC、其规格与 TPS23730类似。

此致、
Vangala Brahmananda Reddy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vangala:

    我们没有适用于 TPS23730的 Spice 模型。 其 PWM 控制器为峰值电流模式、集成了集成误差放大器并可以应用 PSR。 您可以使用具有类似功能的通用反激式控制器进行仿真。  

    您好、HVP 团队:

    您能帮助找到一个反激式模型 来支持 Vangala 进行仿真吗? 下面是相关要求。 谢谢!

    -无 FET/磁性集成  

    - PSR 反激式

    - Vin = 37 - 57 V

    -峰值电流模式

    -工作频率= 250 kHz

    -销<= 60W

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邢亮
    请提供具有 SPICE 模型的通用反激式控制器、这与 TPS23730类似。

    此致、
    Vangala Brahmananda Reddy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请浏览: https://www.ti.com/product/LM5185

    PSpice 模型: https://www.ti.com/lit/zip/snvmcc7