This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:对 BQ76952电压采样和 VC1低电压问题的查询。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438622/bq76952-inquiry-on-bq76952-voltage-sampling-and-vc1-low-voltage-issue

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们很荣幸地邀请您解答有关 BQ76952的两个问题:

  1. 电芯电压采样点
    您能否澄清一下 BQ76952中的电芯电压采样点是否因工作模式而异? 如果是、每种模式的具体采样点是什么?

  2. VC1低电压记录
    我们观察到历史记录仅显示 VC1低电压(约1.5V)、但实际测量表明所有电芯电压都在正常范围内。 VC0和 VC1之间的电压似乎正常、未达到1.5V。 您能否就可能的原因提供见解或建议?

非常感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    1.对于电芯电压测量、数据测量的速度会因器件的功耗模式而异。 电压测量 测量循环–正常模式、 电压测量环路–睡眠模式 应有助于解释这些差异及其工作原理。

    对于 VC1电压较低的情况、VC0是否以 BAT-/VC0为基准 VSS? 我们已经看到、VC0和 BAT-/VC0之间的电阻 VSS 会导致电芯1中出现测量误差。

    此致、
    Alexis