This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:关于散热器和热阻

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438570/tps543b20-regarding-heat-sink-and-thermal-resistance

器件型号:TPS543B20

工具与软件:

你(们)好

我们 在设计中使用 TPS543B20RVFR 来为 Zynq Ultrascale+ XQZU19EG-2FFQB1517I VCCINT 轨(0.85V)供电。 我们在25A 下进行了测试台仿真、结果表明结温为85度。 但当我们尝试使用数据表(29.1c/w)中的热阻计算 junc 温度时、发现它超过了150度。 我已连接测试台仿真。最大 PD 约为5瓦。请告诉我们是否需要降压转换器的散热器

.e2e.ti.com/.../TPS543B20RVFR_5F00_WBDesign_5F00_25A_5F00_105nH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    不需要使用散热器即可在25A 电流下运行此器件。 根据我的估算、满载和环境室温下的结温约为117度。 我附上了一个逐步完成计算的 Excel 工作表。

    e2e.ti.com/.../junction-temp-calculator.xlsx

    此致、
    Britton