This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149-Q1EVM-400:评估板运行异常。

Guru**** 2513195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438318/lm5149-q1evm-400-weird-operation-of-the-evaluation-board

器件型号:LM5149-Q1EVM-400

工具与软件:

我在以下情况下尝试为电路板加电:

1.空载条件下。

   A.将 PFM 引脚连接到 VDD、以便电路板在轻负载下以 PFM 模式工作、并将 VCCX 连接到 GND。

   b:输入电压设为48V、限流设为0.1A

观察结果:  

1.输出电压= 2V。

2. VCC = 5V。

3. EN 电压= 8.5V

PG = 0.175mV。

有人能告诉我为什么 PG 被下拉了吗? 如果有人遇到过类似问题、请告诉我如何调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivam、您好!

    您能增加输入电流限制并重试吗?  EVM 应该能够在 PFM 模式下工作、在尝试上述操作之前、您是否对电路板进行了任何修改?   

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我曾尝试增加电流限制、但仍然无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您试用 Shivam、

    为了确认、您是否对 EVM 进行了任何更改?  您是在开箱即用地测试此设计、还是已经进行了评估并对其性能进行了一些更改。  是否安装了 R10?  取消 PFM 和 VCCX 连接后、器件是否可以工作?  

    如果是、我假设器件以某种方式损坏。

    您能让该器件出现吗?  例如、加载帮助吗?   

    谢谢。

    David。