Thread 中讨论的其他器件:UCC28070、
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我正在将 UCC28070用于3.3KW 功率的交错 PFC、且其运行状态良好
我想使用6.6KW 交错 PFC、我计划使用两个编号的 UCC28070 IC 进行四相交错操作
请建议继续操作、如何使用设计工具进行四相交错操作
在两相交错运行条件下、电路中需要做出哪些变化
谢谢你
Venkatesh B
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我正在将 UCC28070用于3.3KW 功率的交错 PFC、且其运行状态良好
我想使用6.6KW 交错 PFC、我计划使用两个编号的 UCC28070 IC 进行四相交错操作
请建议继续操作、如何使用设计工具进行四相交错操作
在两相交错运行条件下、电路中需要做出哪些变化
谢谢你
Venkatesh B
Venkatesh 您好!
将 UCC28070更改为四相运行无需进行太多更改。
最大的变化(我认为)是、需要一对同步同步同步脉冲才能在它们之间90度相移下实现4相交错。
请参阅 UCC28070A 数据表第20页的图6-1。
同步脉冲本身为180度、然后每个 IC 将其同步输入拆分为本地180度、最终结果是全部4个相位在它们之间相移90度。
Excel 设计工具不直接容纳四相交错计算、但可用于设计总输出功率为1/2的两相交错。
根据总 Pout 目标的1/2获取所有元件值。
然后、您只需连接两个两相功率级-每个两相功率级处理总功率的1/2 -它们并以并行方式运行。
图6-1显示了几个并行连接的例外情况:
A) VREF1和 VREF2不得连接在一起。
b) RT1和 RT2、以及 DMAX1和 DMAX2 不得连接在一起。
c) 4个 CAOx 输出不得连接在一起。
d) RSYNTH1和 RSYNTH2不得连接在一起。
E) CDR1和 CDR2连接到各自的 VREF、而不是连接在一起。
f) RDM1和 RDM2 用于接收 单独的 SYNC 信号。
G) VSENSE、VINAC 和 PKLMT 可以具有公共分频器网络;它们不必使其值并联。
h) Cout1和 Cout2可以并联为单个 double 值的 Cout。
i) CSS1和 CSS2可以并联为单个双精度值的 CSS。
j) Rimo1和 Rimo2可以并联成一个1/2值的 Rimo。
k) VAO 补偿元件 CPV、Czv 和 Rzv 值可以合并为电容的两倍和电阻的1/2。
如果您想简单地将3.3kW 设计加倍到6.6kW 设计、您的大部分工作已经完成了。
请遵循 上面 a)到 k)点列出的连接建议。
为了满足外部时钟同步的要求、必须将 RTX 和 DMAXx 的值调高10%。
请参阅 UCC28070A 数据表第18页的第6.3.4节、了解有关"同步"的重要详情。
我建议尽量减小同步脉冲的脉冲宽度。
此致、
Ulrich