This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6287B25:0.8V 输出可用性

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6287B25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437020/tps6287b25-0-8v-output-availability

器件型号:TPS6287B25

工具与软件:

你好!

我想将 TPS6287B25用于 FPGA 内核电源。 根据 FPGA 的速度等级、我可能需要0.75V 或0.8V 内核电源。 我们的初始产品将需要0.8V 电源、但我们稍后将其转换为0.75V 电源。 我可以将 TPS6287B25LA0WRZVR 用于0.75V、但不能用于0.8V。 我想使用 TPS6287B25HA0WRZVR 来提供0.8V 电源、但它没有库存。 此器件何时可用?

您还有其他可以使用的建议器件吗? 封装尺寸必须小且器件必须额定温度为-40至+85摄氏度。  

此致、

Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicole、

    您需要多大的输出电流?

    H 和 L 版本均已发布。  您在哪里没有看到库存?  您是否查看过 TI store?

    两款器件均可在整个电压范围内进行调节、该范围包括两个值。  不同之处在于 L 的启动电压最大值限制为0.775V、H 的启动电压最小值限制为0.8V 。是否可以使用 I2C 调节电压?   

    您是否会在运行期间调节电压?  否则、V 版本涵盖了两个电压。

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的答复。

    我们需要最大25A。  

    TI 网站上(参见下图)。 我也无法在 DigiKey 或 Mouser 上找到它。

    可以通过 I2C 连接到器件。 这是否意味着我可以使用 VSET 将两个 FPGA 的启动电压设置为0.75V、然后只需要通过 I2C 更新电压以满足0.8V 要求?

    电压将在运行期间保持一致。  

    在数据表中的哪个地方指定 L 器件能够提供高于0.775V 的电压? 为什么单独为启动电压差设计单独的器件?

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的解释、Nicole。  让我来看看为什么没有显示样本。

    是、每个器件支持整个 Vout 范围:

    对于不同的启动电压、有不同的器件版本、因为该器件只能读取16个值。  为了获得足够小的电压步长、我们必须拆分范围。  请参阅表8-5及以下内容。

    您是否能够在器件开始之前使用 I2C 对其进行编程?  如果是、那么任何器件都可以设置为0.75V 以进行启动。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的澄清。 很有道理。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicole、

    您现在能看到任何样片库存吗?

    我们的 IT 人员对此进行了调查、看起来您的电子邮件地址与贵公司的帐户列表没有某种关联。  他们说要联系客户支持并让他们将您的电子邮件发送到贵公司。  https://www.ti.com/info/customer-support.html 

    Chris