This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BMS 的器件选择

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438778/part-selection-for-bms

器件型号:BQ25773

工具与软件:

您好!

我有一位客户并联使用4个21700电池为其设备供电、他们需要 BMS IC 来调节电池的充电和放电。 它们需要一个 BMS、该 BMS IC 可以执行电池电平监测、充电调节过压保护并将系统从最小电池输出2.5V 降压到3.3V。 您能为其应用提供 BMS IC 和参考设计建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    恐怕没有一个 IC 能够满足您的要求。 对于这种电池管理系统、您将需要两到三个 IC。  

    对于充电 IC、请列出您的要求、例如:

    • VIN 范围:
    • VBAT 电压范围和配置:
    • 最大 IBAT 电流:
    • 最大系统负载:
    • 等等

    此致、

    老虎