This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2066C:加载每个通道1A (总1A*2=2A)时有高温的条件。加载正常吗? 它关于负载电流与热温度间的关系曲线如何?

Guru**** 2516490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438169/tps2066c-high-thermal-termperaure-when-loading-each-channel-1a-total-1a-2-2a-loading-is-normal-how-is-its-curve-about-loading-current-vs-thermal-temperature

器件型号:TPS2066C

工具与软件:

您好、TI

 我们看到表面温度高达120°C 以上、似乎由于散热产生的浪费、导致了更多的系统功耗。

 加载每个通道1A(总1A*2=2A)时的高热性负载正常? 它关于负载电流与热温度间的关系曲线如何?

是建议较低的电流 还是其他推荐方案?

THX、Novel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Novel:

    对于每个通道、1A 是建议的最大负载电流、因此对应的温度应相对较高。 有关功率耗散和结温的详细信息、请查看数据表中的第12.3节。 由于芯片温度与电路布局息息相关、所以我们没有负载电流与热温度的曲线

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang

      所以在芯片表面上测得的125.8°C 是异常的、可以接受吗?

    THX、Novel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Novel:

    对于您的问题:

    1.是否异常?

    能不能检验一下这个芯片的效率呢? 如果在室温下进行测试、我觉得在大约1/4 W 功率损耗下、温升有点高。 我个人认为是不正常的、应该检查一下。

    2.是否可以接受?

    ->因为不会触发热关断、所以结温不会过高。 由您和应用条件决定是否可接受。

    我还建议检查温度。 准确度的影响。 例如、热像仪的读数通常可能不是很准确。

    BR、

    Ke Wang