This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:电芯温度计算

Guru**** 2522980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438993/bq76905-cell-temperature-calculation

器件型号:BQ76905

工具与软件:

我们有一个连接到 TS 引脚的外部热敏电阻、用于测量电芯温度。 随附的图像提供了 NTC 转换详细信息。

对于25°C、电阻为9900欧姆、等效电压为0.595V。 基准电压为1.8V 、内部上拉电阻为20kΩ。

以下计算用于计算

                    电压 = (ref_voltage (1.8)* resistance (9900))/(resistance (9900)+ pull resistance (20000));

                     ADC = 电压*(65535) 16位值/(ref_voltage (1.8))

根据上述计算、25°C 为21699时的16位 ADC 值。  但对于25°C、从 AFE 读取的 ADC 值为 5945. .

您能否确认计算结果以及 ADC 值差异的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pranav、您好!

    热敏电阻测量的 LSB 为~92uV。 5945 ADC 计数=~547mV、这就是您的预期。

    此致、

    Max Verboncoeur