This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM234:2.5 µA 电流源应用

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436810/lm234-2-5-a-current-source-application

器件型号:LM234

工具与软件:

您好、

我需要一个电流源、用于需要 I SINK 的2.5 µA 的传感器应用。 我在试验电路板上组装了电路、但它无法正常工作。 您能帮助我检查下面的电路是否正确吗?

行为
Iset=2.5uA
VREF = 4.1V
负载10K~1M  



谢谢!  
Rene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    感谢您的提问!

    看起来您正在尝试实现零温度系数电流源。 您能否提供有关在试验电路板上看到的结果的更多信息?  如果您说它无法正常工作、这意味着什么?

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的答复。

    MΩ 不是获得2.5V 电压、而是在1k Ω 负载下测得的电压为41mV。 我向您展示的电路应该能够正常工作、对吧? 我将进行故障诊断、以查看是否有连接错误。

    此致、

    Rene。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    感谢您提供更多信息。

    当您说2.5V 和41mV 时、您是指2.5uA 的电流、还是 您希望哪个节点的电压为2.5V、但测量值仅为41mV?

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我的装配体中有一个连接错误。 它现在可以工作、但我在负载(1M Ω)上测量的是2.12V。 考虑最大误差为9%(IC 的8%+电阻器的1%)、我应该会读出大约2.3V、对吧? 我是不是错过了什么?

    谢谢。

    Rene。





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    对于2.5uA 的应用、MMBD1201二极管的正向压降小于 LM234数据表中零温度系数电流源示例中使用的二极管。 下面是 MMBD1201数据表的屏幕截图:

    由于2.5uA 下的正向电压低于示例的0.6V 压降、这可能就是您在试验电路板上看到的原因。  如果需要、可能需要调整 R1和 R2以适应此变化。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    非常感谢您的重播。

    我只需将 VDV_DVD 从0.6更改为大约0.275、即可正确地调节 R1R_1R1和 R2R_2R2、对吧?





    此致、
    Rene。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *我只需将  VD  从0.6更改为大约0.275、即可    正确地调整 R1和 R2、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    是的、正确。

    如果您需要进一步的支持、请告诉我!

    此致、

    Andrew Li