This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659128:降压中的 SW 负电压技术规格

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438876/tps659128-sw-negative-voltage-spec-in-buck

器件型号:TPS659128

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能帮助检查每个降压转换器的 SW 负电压规格吗? (DC1到 DC-DC4)

谢谢你

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:  

    对于瞬态限制、规格为: 2V 至7V、< 10ns、
    所有 SWx 引脚 DCDC1 - DCDC4都是如此。

    否则、在标准直流测量下、最小负电压为-0.3V

    此致、  
    Sarah Lao