This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A90:并联 LDO

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91, TPS7A90, TPS7A94, TPS7A92

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430586/tps7a90-parallel-ldos

器件型号:TPS7A90
主题中讨论的其他器件: TPS7A94TPS7A92、TPS7A91

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户希望并联使用2个 TPS7A90。

但是、 https://www.ti.com/tool/download/PARALLEL-LDO-CALC 中没有适合 TPS7A90的器件 

因此、我选择了具有类似热阻抗的 TPS7A94。

在以下条件下、是否有任何方法可以计算 TPS7A70的镇流电阻器?

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    我们可以将 TPS7A90 (以及 TPS7A91和 TPS7A92)添加到并联 LDO 计算器中。  我会在1-2个工作日内回复您、以便获取更新内容。  

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    我们需要运行晶体管仿真以获得误差电压值。  我们应该提供这些资源、软件工具应该会在3周内更新。  完成后我会给您回复。  感谢您的耐心。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我不确定客户可以接受3周。 让我仔细检查一下。

    是否可以手动计算镇流电阻器? 我们还可以在3周后使用您的工具验证和验证该价值。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    我们正在努力加快这一请求的进度。  请给我3-4个工作日来提供更新。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    我们的晶体管仿真显示、在所有条件和容差范围内、最大失调电压为+/- 2mV。  我正在更新计算器、需要几天时间才能发布到互联网上。  以下是最新计算器的答案。  请回复并告诉我您有哪些问题/评论。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的更新。 请告诉我计算器是否可用。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    我现在正在做这件事、当计算器在互联网上时、我会回复。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    计算器已在线更新:

    https://www.ti.com/tool/PARALLEL-LDO-CALC

    谢谢!

    Stephen