This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825-SP:固定占空比开环推挽

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1825-SP, TIDA-00181, LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433312/uc1825-sp-fixed-duty-open-loop-push-pull

器件型号:UC1825-SP
主题中讨论的其他器件: TIDA-00181LM5030

工具与软件:

大家好、我想使用 UC1825-SP 设计一个开环固定占空比推挽式转换器(无输出电感器)。

类似适用于 LM5030的 TIDA-00181中所述的内容。

目标是从12V 输入开始在100mA 上提供12V 输出。 是否有缺点?

是否有包含任何建议的应用手册?

谢谢。 此致、Ottavio Di Sauro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ottavio、

    EVM 用户指南讲述了通常如何设计推挽式、但您谈到的用例却是独一无二的。

    大多数开环(或至少是初级侧调节器件)通常是反激式转换器。
    反激式转换器也常用于低电流、多个输出轨、不必使用2个开关即可节省成本。

    无论哪种方式、我们都没有有关该主题的应用手册。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的快速重播。 好的、对于反激式、设计中已经有一个。

    而对于此应用、如果我保持 开环推挽状态、则必须验证解决方案。

    我将作出这一决定。 在结束该问题之前、只有一个简短的问题:  

    如果在开环下工作、我想可以在 UC1825-SP 上大致设置一个占空比值。 这是正确的吗?

    我认为将其设置为大约40%、只是为了与最大50%之间留出一些裕度、以便不会引起磁通累积。  

    谢谢、Ottavio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ottavio、

    它可以设置占空比的值、但控制误差放大器的输出。
    本应用手册的图1显示了在给定斜坡和误差信号的情况下、它们输出占空比的行为:
    https://www.ti.com/lit/an/snva555/snva555.pdf?ts = 1730782861022

    占空比值完全取决于误差放大器的斜坡信号和输出。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel。 我也在数据表中看到了在电压模式下设置占空比的信息。

    此致、Ottavio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎

    谢谢!
    Daniel