Other Parts Discussed in Thread: LM61460, LMQ61460
Thread 中讨论的其他器件: LMQ61460
工具与软件:
尊敬的:
我在 LM61460实施方面遇到问题、信号 ENABLE_12V 连接到 I/O 扩展器 MCP23017、该扩展器的电压为3、3伏。
在我的系统启动时、没有对 MCP23017进行任何初始化、ENABLE_12V 显示为2.25伏、因此 LM61460正在启动。
我验证 I/O 的输出是否为0伏、因此我无法理解该电压的来源。 下拉 R72应避免该问题、但事实并非如此。
我会在这里错过什么吗?