This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCG28826:高效辅助电源解决方案

Guru**** 2522410 points
Other Parts Discussed in Thread: UCG28826, UCC28781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439531/ucg28826-high-efficiency-aux-power-solution

部件号:UCG28826
主题中讨论的其他器件: UCC28781

工具与软件:

客户正在寻找24W (12V/2A)的高效反激式解决方案。  

在25%、50%、75%和100%的负载条件下、它们的效率要求大于88%。  

您能否帮助确定哪种解决方案可以满足他们的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    效率测试条件是115Vac 时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    请联系 PDS 以获取参考设计请求。

    UCG28826专为65W 应用而设计、不适合24W。

    您可以尝试 UCC28781 ZVS 反激式设计。 下面我们举例说明。

    https://www.ti.com/tool/PMP23331