This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:如何在 Win 11计算机和 EV2400之间设置 USB 连接?

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, EV2400, BQEVSW, BQ20Z80, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434154/ev2400-how-to-set-up-usb-connection-between-win-11-computer-and-ev2400

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQEVSWbq20z80BQSTUDIO、BQ40Z50

工具与软件:

您好!

由于我有一台装有 Windows 11的新计算机、因此无法连接到 EV2400盒。

是否有新的驱动程序可用于处理 Win 11中与 EV2400的 USB 连接?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以前用 bqEVSW 软件通过 bq20z80芯片与电池进行这种通信。

    我收到的错误消息是指旧版 EV2300。 为什么会这样呢?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heye、  

    没有任何专门适用于 EV2400和 Windows 11的驱动程序。 我建议将 Windows 10或更低版本与 EV2400配合使用。  

    此致、  

    Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:
    感谢您的回答、但 Windows 10似乎不是我们 IT 部门的一个选择。

    我在 Windows 11中发现 Battery Management Studio (bqStudio)仍然能够通过 USB 连接 EV2400盒。

    我们的旧电池仍然在 bq20z80芯片组上运行。 遗憾的是、bqStudio 不直接支持此芯片组。
    您能否推荐支持 bqStudio 的与 bq20z80最相似的 bq 芯片?

    至少读出我们的旧电池、这对我有很大帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我想 BQ40Z50将接近于此处。 但是、寄存器映射会有很大不同、因此您无法在 BQStudio 中将 bq20z80与 BQ40z50配置一起使用。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问一下与 Win 11兼容的最新 Studio 何时推出、我的计算机无法连接到 EV2400、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前还不能提供这方面的最新情况。

    此致、

    Adrian