This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751与 BQ25792的集成

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439696/tps25751-integration-of-tps25751-with-bq25792

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件:BQ25792

工具与软件:

在我们的设计中、我们使用 TPS25751作为 PD 控制器、并使用 BQ25792作为电池充电器 IC。 关于他们的集成、我有几个问题:

  1. 考虑到 BQ25792具有特定的 I2C 地址、TPS25751 PD 控制器是否可以在默认情况下通过 I2C 线路与 BQ25792充电器 IC 进行通信?

  2. ADCIN1和 ADCIN2引脚的具体应用是什么? ADCIN1和 ADCIN2是否可以连接到电路中的同一分压器?

  3. 在我们的设计中、由于电路中有一个处理器、因此未包含 EEPROM。 PD 控制器和处理器都连接到 I2C 总线。 此设置是否需要其他注意事项或配置?

  4. I2CT_IRQ 和 I2Cc_IRQ 引脚的应用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jefin、您好!

    [报价 userid="630089" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439696/tps25751-integration-of-tps25751-with-bq25792 "]鉴于 BQ25792具有特定的 I2C 地址、TPS25751 PD 控制器默认能否通过 I2C 线路与 BQ25792充电器 IC 通信?[/QUOT]

    是的、TPS25751具有一些默认的 I2C 通信功能、当您在 TPS25751应用程序自定义工具(在线 GUI)中选择支持 BQ25792的配置时、这些功能会启用。 所有兼容的 BQ 器件都具有0x6B 的 I2Ct 地址、与 BQ 器件通信时、该地址在 TPS25751固件中设置。

    需要记住的一点是、来自 PD 的 I2C 消息是固定的、通常不会更改、除非需要错误修复或关键特性。 请参阅另一个线程的此注释、了解有关我们所做写入和其他 I2C 功能的一些信息。

    ADCIN1和 ADCIN2引脚的具体应用是什么? ADCIN1和 ADCIN2是否可以连接到电路中的同一分压器?[/QUOT]

    引导配置需要 ADCIN 引脚、并指定 TPS25751 I2Ct 地址、引导行为(从何处加载固件映像、使用何种电源)以及电池电量耗尽的行为。

    更多信息、请参阅第8.3.6节和第8.4.1节。

    重要的是 ADCIN 引脚可以在启动时测量正确的电压、因此它们可以连接到同一个分压器。 对于初始概念验证板、我们通常 为每个引脚建议单独的分频器、尤其是在未设置 ADCIN 配置时、因为它在设计中提供了灵活性。

    [报价 userid="630089" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439696/tps25751-integration-of-tps25751-with-bq25792 "]在我们的设计中、由于电路中有处理器、因此没有包括 EEPROM。 PD 控制器和处理器都连接到 I2C 总线。 此设置是否需要任何其他注意事项或配置?

    您需要适当设置 ADCIN 分频器、并且需要设置处理器以处理 TRM 中描述的 PBMx 流程。 (第5.3节)

    有关分压器设置、请务必了解电池电量耗尽时的引导行为。 如果您希望 USB-C 端口在电池电量耗尽时正常工作、则需要使用其中一种电池电量耗尽配置、该配置默认启用受电路径、以便系统和处理器可以接收电源、以便对 PD 控制器进行编程。

    I2CT_IRQ 和 I2CC_IRQ 引脚的应用是什么?

    I2Cc_IRQ 引脚当前未使用、但未来可能会使用。 这两个选项用于处理来自 I2C 外设的中断。

    I2CT_IRQ 引脚用于向 I2C 总线上的 I2C 主机器件发出 IRQ。 在您的系统中、它将用于向 MCU 指示 TPS25751已准备好通过 I2C 进行编程。

    还有一个可配置的 I2C 中断屏蔽寄存器(0x16)、允许客户启用特定的 PD 相关中断、以将特定事件通知 I2C 主机。 此中断屏蔽将 I2CT_IRQ 引脚置为有效。

    谢谢。此致、

    Chris