This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:请告诉我 TPS92692-Q1的输出错误。

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439422/tps92692-q1-please-tell-me-the-output-error-of-tps92692-q1

器件型号:TPS92692-Q1

工具与软件:

你(们)好。
请告诉我 TPS92692-Q1的输出误差。

-什么是误差放大器的输出误差?
-电流放大器的输出误差是什么?
-除了误差放大器和电流放大器之外,是否有任何与输出误差相关的部件?
-如果除误差放大器和电流放大器之外,还有其他部件,请告诉我这些部件的输出误差。

条件是相同的
-输入电压:6V 至16V
-LED 配置:8个串联(LED VF:2.60V 至2.65至3.50V)
-LED 电流: 2A
-最大功率:56瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过收集这些信息、您到底想要实现什么目标? 也许我可以帮助您直接解决您的问题。 是否遇到了故障?

    您是否仍在尝试设计电路板? 我可以尽我所能帮助你实现你的目标。

    我不明白您的要求。 您是否想了解控制环路的机制以及如何计算故障? 您是否在寻找出现错误时不同组件输出的值?

    我根本没有关于您的设计的太多信息、如果您遇到设计问题、我需要电感器电流、开关节点电压和故障引脚的屏幕截图。 我还需要一张原理图和 PCB 布局以及物料清单的屏幕截图。

    我期待着为您提供帮助!

    此致!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否要设置 WebEx 会议? 我认为这对我们两个人都有帮助

    此致!
    Daniel