This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:在步骤04中的学习测试期间、BQ40Z80的定制化学物质 ID 7778不会更新、Qmax 也不会更新该问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, GPCCHEM, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426842/bq40z80-the-customized-chemical-id-7778-for-bq40z80-does-not-update-during-the-learning-test-in-step-04-and-qmax-also-does-not-update-the-issue

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMBQ28Z610

工具与软件:

您好、TI 技术团队:
我已经用 BQ40Z80电表完成了三个项目 前两个项目利用上传电池电芯测试数据与化学 ID 匹配、进展非常顺利;最新项目是新的电池电芯系统、但没有匹配合适的化学 ID;
我们按照流程申请了定制化化学 ID、使用定制 ID 7778;但当我们使用该 ID 进行学习测试时、我们发现 QAMX 在反复尝试后没有更新、导致学习测试进度异常、然后我使用定制化化学 ID 电池收集测试数据、并使用最新的 TI 化学 ID 库进行匹配。 在3%的匹配 ID 内、没有 ID 7778;另一个匹配的 ID 电压平台为4.4V、这与我们电池电芯的4.35V 不同、无法使用;
我们想知道为什么定制的 ID 7778与电池电芯测试数据不匹配、我们目前可以如何解决这个问题;请提供技术支持、谢谢 youe2e.ti.com/.../0602.GG.gg.csve2e.ti.com/.../0602.GPC_5F00_report.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6076.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.csvAddendum:关于电池的0.1C 放电数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能将所用电池的数据表发送给我吗?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6278146_2D00_8.2AH-roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.csv

    您好!

    这是我们当前使用的电池的0.1C 放电数据、其化学成分与定制的 Chemical ID 电池相同、但容量不同;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您说您使用的该电池具有不同的容量时、这与创建 ChemID 7778时发送到我们实验中的电池不同。 要使用7778、必须使用完全相同的电池(和相同的容量)。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     

    您好!

       电池的开发和设计都使用相同的化学成分发送至您的实验室、但容量不同、我希望通过循环学习以实现大规模生产用途;这得到您算法理论的支持;前两个项目使用 GPCCHEM 工具进行 ID 匹配 Hu、然后通过 Golden Learning 学习;

    那么、现在确定问题原因的方法是什么? 帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GPCCHEM 工具与我们实验室中创建的 ChemID 不匹配的很可能原因是所收集数据的准确性。 我们的实验室使用非常高端的设备、这些设备的电压、温度和电流读数非常精确。 如果在我们的实验中对电池进行了表征、那么您应该使用该 ChemID 并忽略 GPCCHEM 报告。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    现在的问题是、当我直接使用 ID7778进行电池组学习测试时、我会发现 QMax 不能改变、并且 Update Status:04不变。 您能否提供一些指导、说明如何收集数据以帮助分析原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享电量计中的 gg 文件? 您还能通过学习循环尝试向我发送一个日志文件吗?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5850.GG.gg.csve2e.ti.com/.../5850.QGP6278146_2D00_240929.log

    您好!

    随附的日志是未更新 QMax 的放电日志(仅记录放电过程、请查看它是否对分析有用

    我们采用的设计为6个串联、0个并联、电量计的配置可将其减少8倍、因此测试设计容量设置为1000mA、电池容量设置为8200mA

    ID7778的化学成分与该电池相同。

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您为什么决定按8倍的比例缩小容量、您的应用是否也将电流按8倍的比例缩小?

    第一次放电不影响 Update Status、您需要为电池充电、直到有效充电终止、才能查看更新状态是否更改为0x05。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5504_2D00_4.4AH-241029C.loge2e.ti.com/.../5504_2D00_4.4AH-241029C.gg.csv

    您好!

    1.我们电池产品需要160A 电流脉冲、根据芯片参数决定降8倍、应用程序也减少8倍;

    2、我理解按照 Golden Learning 流程,有效充电终止后不能是0x05 ,如日志文件和 gg 配置文件所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到、确保电流和容量按相同的值8缩小。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、容量和电流都已降低;您能否确认充电终止后、上面提供的日志数据未变为 x05的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到日志文件中的初始放电情况、但请务必一直放电以终止电池的电压。 我看到每节电池的电压大约为3.4V、这有点高。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5504_2D00_241115.zip

    您好、我已经按照 Golden Learning 流程重新收集了数据:
    1.电池电量耗尽,没有记录;电压低于配置的19.2V 截止电压。
    2.开始记录日志,让它休息超过5小时;直到[休息= 1.
    3.启用电量监测计(GAUGE_EN);等待 VOK = 0。
    4.在0.5C 开始充电,此时 VOK 将从0变为1。
    5.充电至截止电流、并让其休息超过2小时、直到[REST]= 1;QAX 未更新;Update Status = 0x04。
    6、继续以0.2C 放电,直至电压达到截止电压,18.5V。

    请帮助分析和确定学习失败的原因。 我在10个项目中使用了您的 BQ40Z 和 BQ28Z610系列产品、没有任何问题、我甚至申请了定制化学物质 ID。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看了数据,我相信问题可能是,电池是非常不平衡的。 在日志文件的开头、您可以看到 Cell 4的电压为333333mV、而 Cell 2的电压为3022mV。 您需要平衡电池单元才能成功完成学习周期。

    此致、

    Adrian