This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:未运行

Guru**** 2559070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24618, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437670/bq24618-not-running

器件型号:BQ24618
Thread 中讨论的其他器件: BQ24610

工具与软件:

大家好、我用 BQ24618制造了两个串联充电器、 5S 类型的两个版本都不起作用、uin=24V。

PH 引脚上的输出电压仍为1、8V。

我 不知道该怎么做。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    我正在查看您的原理图、我将在收集更多信息后提供更新。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    我做了一些测量:如果是 Vcc、从8V 到10V、则输出曲线 HI drv 和 LO drv 正确。 如果 Vcc>10V、则 曲线 HI drv 阻尼过大且 BQ…… 关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    为什么使用100k Ω 的电阻将栅极驱动器拉至 GND:

    请遵循推荐的原理图检查清单:e2e.ti.com/.../BQ24610_5F00_BQ24650_5F00_Schematic_5F00_Checklist-_2800_36_2900_.pdf

    BQ24610与 BQ24618类似、因此此原理图检查清单  也可用于此器件。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、这是为了防止 Q1+Q2意外打开。

    下一个问题是 Q1空载时温度过高。

    感谢原理图、我会选中它。

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    请遵循 BQ24618布局指南:e2e.ti.com/.../Layout-Guidelines-and-Example-_2800_5_2900_.pdf

    此致、

    Christian。