This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:具有双输入选择器、用于太阳能电池板的 MPPT 和快速备份模式的 BQ25798 I2C 控制、1-4节、5A 降压/升压电池充电器

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439771/bq25798-bq25798-i2c-controlled-1--to-4-cell-5-a-buck-boost-battery-charger-with-dual-input-selector-mppt-for-solar-panels-and-fast-backup-mode

器件型号:BQ25798

工具与软件:

您好!

我有几个关于充电器 IC 输入配置的问题。

将电流有限的电源应用到充电器 IC 的输入端时、可使用 VABS VINDPM 设为12.6V、充电器按预期工作。 但是、如果输入电压降至12V 以下、阻抗(EN HiZ)会增加、并且充电器停止充电。

相反、当向输入端施加具有无限电流的电源时、使用 VABS VINDPM 设置为3.6V 时、充电器正常工作。 但是、如果输入电压超过10V、阻抗(EN 高阻态)会升高、并且充电器停止充电。

是否有方法设置 VABS VINDPM 以便充电器的阻抗保持低电平、从而在上述两种情况下使其继续正确充电?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taimoor:

    VINDPM 和 EN_HIZ 之间没有关系。  如果输入电压降至略低于 VINDPM 阈值、则转换器会停止开关、但不会进入高阻态。  如果输入电压降至 UVLO (~3.5V)以下、然后尝试恢复、但源极不良检测失败、则转换器会进入高阻态模式约10分钟、然后再尝试。  在这种情况下、REG0x22[4]中的不良源故障标志跳闸。 唯一导致自动 EN_HIZ =1的另一个故障是多次逐周期开关电流限制(~10A)。  在这种情况下、REG0x26[2]中的转换器 OCP 故障标志会跳闸。  故障标志在被读取后被清除。

    您能否针对上述每个问题在跳变点共享正常运行时 VBUS、SYS、SW1和 SW2的原理图和一些示波器图?

    此致、

    Jeff