This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:BQ25616和 TLV61070的原理图审阅请求

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439789/bq25616-schematic-review-request-for-bq25616-and-tlv61070

器件型号:BQ25616

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我正在设计一个系统、该系统使用 BQ25616作为充电 IC 并使用 TLV61070作为 LED 驱动器。

  • kV_VCC 3.3V。
  • LED_5V 需要550mA 电源。
  • 黑盒内的元件连接到 MCU。

能否回顾一下我的原理图和组件值、确保它们正确无误? 我附上了原理图供您参考。 如果需要其他详细信息、请告诉我。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的原理图审阅如下:

    1.请将 BAT 电容器靠近 BAT 引脚放置。

    2.充电调节电压为4.208V

    逻辑线路的上拉电阻为100k Ω、建议使用10k Ω、以实现稍强的上拉电阻。 请根据您的应用进行测试。

    请发布有关的另一个主题  TLV61070  作为主 IC、以便相应的团队可以查看该器件的原理图。

    此致、

    Mike Emanuel