This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:带使能引脚的半桥驱动器建议

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27712, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435039/ucc27712-half-bridge-driver-recommendation-with-enable-pin

器件型号:UCC27712
主题中讨论的其他器件: UCC27714

工具与软件:

大家好、团队成员:

您可以帮助推荐一个不带隔离的半桥吗、直流电压分流器支持600V、驱动器电流高于1A、并且输入端具有使能引脚、可在 VDD 仍存在时禁用输出。  

客户侧的终端设备是用于园艺工具的5KW 电机控制。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jie、

    感谢您回答有关 UCC27712的问题。

    我们确实有一个具有使能功能的600V 半桥栅极驱动器。 即 UCC27714、它是一个600V 驱动器、如 UCC27712、具有4A 拉电流和4A 灌电流的更高驱动电流。

    如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    非常感谢您的建议。 我们注意到 UCC27714没有互锁功能、我们是否有其他具有使能和互锁功能的器件、且自举电压为600V 且拉电流/灌电流大于1A? 再次感谢您的支持、再次复查。

    此致

    Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jie、

    我们目前还没有一个600V 的器件、具有使能、输入互锁和>1A 的驱动电流。 尽管 UCC27714不包含输入互锁、但它似乎是最佳选择。  

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    非常感谢您的支持。

    客户注意到在 IPC2221标准中、他们需要的引脚距离应大于0.8mm、对于 UCC27712、引脚距离为0.67mm、 您能否帮助再次检查我们是否有任何其他具有更大引脚距离的器件? 再次感谢您的支持。

    此致

    Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jie、

    IPC2221是一项标准、指高电压爬电距离和间隙。  为了改善爬电距离、UCC27714采用14引脚 SOIC 封装。

    他们所使用的竞争对手器件是否符合这些标准?

    谢谢!

    William Moore