This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:适用于逆变器(UPS)的1kW 转换器设计

Guru**** 2504015 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438932/ucc3895-1-kw-converter-design-for-an-inverter-ups

器件型号:UCC3895

工具与软件:

您好!

我正在尝试设计一个1kW 直流/直流转换器、其输出将用于正弦 PWM 全桥逆变器。

我的转换器级规格:

  • 输入电压:24V 直流(2节串联铅酸电池、每个为9Ah)
  • 输出电压:400V 直流
  • 输出电流:最大值2.5A
  • 开关 频率(每个通道):100kHz
  • 输出整流级将是全桥整流。

对于这种设计、我需要选择控制器、例如 UCC3895。 但是、我不确定此 IC 是否能够满足这些要求。 您能确认吗?

如果无法做到、您能告诉我另一个可以处理它的 IC 吗?

此外、如果您有类似的设计应用手册(例如 TIDA-00951)、我很高兴收到通知。

如果这可以通过使用推挽式拓扑进行设计、我也在等待 IC 的建议。

提前感谢您。

此致

Nafi 可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有指向  TIDA-00951参考设计的链接?  我在线上没有看到它。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mike O'的回应、

    以下是来自德州仪器(TI)的视频源:

    https://www.ti.com/video/5707099739001

    以下是来自不同网站的应用手册、但文档属于德州仪器(TI):

    https://caxapa.ru/thumbs/863536/tidud04.pdf 

    此致

    Nafi 可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否参考了 TI.com 上的应用手册?  我无法找到它。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI.com 上不存在此应用手册。 它可能曾经、但现在似乎在 TI.com 上被删除。 我只能在这里看到视频。

    此致

    Nafi 可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您让我知道。   TI 的安全性能让我无法查看 设计的 pdf。

    但是、我可以看到、TIDA-00951用于双向电源。

    目前没有介绍如何使用 UCC3895完成此操作的应用手册。

    您可以在输出端上使用全波整流器与分离次级上使用全波整流器。  没有说明如何执行此操作的应用手册。

    这份详细的应用手册介绍了如何使用分离次级的移相全桥进行设计。  可以在以下链接中找到该值。   https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    我在 TI.com 上找到了这个使用 C2000的双向电源设计。  如果您对 C2000器件或此应用有任何疑问、请在 e2e with C2000中重新发布。  这个主题的标题。

    https://www.ti.com/lit/ug/tiducs2b/tiducs2b.pdf

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、