This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:为什么只有1个接地引脚? 这不会导致示例 PCB 设计中出现热问题吗?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439380/tps7a57-why-is-there-only-1-ground-pin-will-this-not-lead-to-thermal-issues-in-the-example-pcb-design

器件型号:TPS7A57

工具与软件:

从上图可以看出、只有1个接地引脚、引脚6。


在 PCBWay 的迹线计算器上可以看出、如果迹线很薄且电流有5A、则在25°C 的环境温度之上会产生170°C 的温升、从而使总温度为195°C

假设封装焊盘的宽度为0.254mm、如果我们一直达到5A、这不会导致散热问题吗?
是否应该 改为建议在焊盘下方添加多个过孔?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    5A 电流从内部导通 MOSFET 流至负载、但返回路径不会流过内部 LDO 电路。  在 LDO 中、返回电流通过 PCB 的接地平面流回输入源。  LDO 的 GND 引脚只需处理运行 LDO 所需的小静态电流(在本例中为 mA 的电流)。

    TPS7A57中心接地焊盘中所示的圆圈用于散热过孔。  这些过孔连接到散热焊盘、有助于器件散热。  散热焊盘应连接至 GND。

    谢谢!

    Stephen