This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:基于 LM5021设计的 PoE++ 60W

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439170/lm5021-poe-60w-based-on-lm5021-design

器件型号:LM5021

工具与软件:

您好、先生、

很高兴再次提出这个问题!

我正在设计 POE 的开关电源(反激式)、其目标输出功率是~60W (26V、~2.3A)。

而 TPS2372-3将是 POE PD 接口。 和 LM5021作为 PWM 控制器、

但我正在寻找合适的 POE 变压器、因其尚未找到合适的变压器。

对于该变压器、您有什么建议吗? 最好您有参考设计。

非常感谢、祝您周末愉快!

金健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在大多数电源设计中、所使用的变压器是定制的。  

    在我自己的设计中、我通常计算变压器的匝数比、峰值和 RMS 电流。  我将此信息以及工作开关频率提供给磁性设计公司、例如 Wurth 或 GCI 为我设计磁性元件。

    我查看了 LM5021数据表、其中有有关计算变压器匝数比以及变压器磁化电感的信息。 不提供变压器的 RMS 电流。  但是、确实提供了初级 FET 峰值电流和 RMS 电流、这将是与变压器相同的电流。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    非常感谢您的快速响应! 因此、此设计没有 Catalog Part 合适的变压器(我已在第一封电子邮件中写下了要求)、即 Wurth、我对吗?

    因为我们需要花费更多的时间来实现定制变压器规格、并且可能为此付出更高的价格。

    再次感谢、祝您今天过得愉快。