This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS6521902 Buck2 1.8V

Guru**** 2586395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439276/tps65219-tps6521902-buck2-1-8v

器件型号:TPS65219

工具与软件:

大家好、团队成员:


TPS6521902的 Buck2不输出1.8V。

这种情况必须立即得到解决、而且我有很多麻烦。
请帮帮我。


有关的现象

[1]为 PVIN 提供5V 电压。
[2] GPO2变为高电平。
[3] 3.3V 输出。
[4]来自 Buck2的输出电压约为0.7V。 (最初为1.8V)
[5] GPO2在大约20ms 后变为低电平。
Buck2压降。
3.3V 压降。
重复步骤[2]至[5]。

电路图是否有任何问题?

类似的现象

e2e.ti.com/.../5518765

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    我今天确认了以下几点。 您是否知道导致此问题的原因?

    MODE/RESET =高电平(PU 至 VSYS)
    MODE/STBY =高电平(PU 至 VSYS)
    VSEL =低电平(PD 至 GND)
    已移除 Buck1、Buck2和 Buck3上的所有负载。
    FB 已通过短电缆连接。

    这一现象已经发生了变化。
    Buck2已从0.7V 更改为1.8V。 但是、输出1.8V 1ms 后、输出下降。 它重复输出1.8V 并持续1ms、然后输出下降(这无限次重复)。

    nINT (3.3V PU)变为低电平。
    nINT 在 Buck2的输出开始下降的同时变为低电平。

    将 MODE/STBY 更改为低电平(PD 更改为 GND)不会改变这种现象。

    将 Buck2的电容器更改为10u、32u (10U+22u)、54u (10U+22u x2)或79u (10U+22u+47u)不会改变这种现象。

    当 Buck2有负载时、VLDO1和 VLDO3保持为0V。 当 Buck2没有负载时、VLDO1和 VLDO3在1.8V 和0V 之间交替。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    BUCK2在1.8V 和 OFF 之间进行循环的问题已得到解决。

    电感器似乎是造成该问题的原因。

    我怀疑压降是由于电感器连接到 Buck2后的大纹波以及 nINT 被置位的事实。

    我认为 LC 滤波器不够充分、因为电感器的频率特性不充分。

    由于我没有可以在手中维持高频电感的电感器、因此我将其替换为铁氧体磁珠、从而减少纹波并保持导通状态。

    Buck2降至0.7V 的问题仍未解决。 我们非常感谢您的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决。

    3.3V 线路反馈到 Buck2。
    生成3.3V 电压后、Buck2立即变为0.7V。
    这被检测为残余电压、但未生成1.8V。
    通过查看各种票证、我能够解决此问题。

    感谢大家。