This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A-Q1:绝对最大开关电流

Guru**** 2924470 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33063A, LM51581, LM5157, LM5158, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431586/mc33063a-q1-absolute-max-swtich-current

器件型号:MC33063A-Q1
主题中讨论的其他器件:MC33063ALM51581LM5157LM5158TINA-TI

工具与软件:

大家好、团队成员:

我对 MC33063-Q1的开关电流有疑问。 根据数据表、开关电流最大值为1.5A (右)。 当我在 TINA TI 看到仿真结果时、我可以看到该值超过了1.5A、如下所示。 可以接受吗? 如果是、我们如何理解这一结果?  

此致、

Uchihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchihara 、您好!  

    感谢您通过 e2e 联系我们。   

    正如您在我们的产品网站上看到的、那里没有(或不再提供) TINA 模型。  

    唯一的正式模型是 PSpice 模型。  

    换句话说、TINA 模型不再受支持、我们没有处理它的带宽。  
    我们既无法评论
    TINA 模型的任何缺点、也无法修复它。


    因此、请允许您改用 PSpice 模型、因为如果需要、这是我们可以获取帮助的唯一版本。  

    另请确保使用 PSpice for TI 或使用完整的 PSpice 仿真工具。
    来自其他供应商的工具(例如 LTSpice)不是完全兼容的、也可能无法正常工作。  
    请注意、我们不支持第三方工具出现的问题。

    此致

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    客户也会在工作台上看到类似的问题。 您能分享一下自己的想法吗? 这一问题可能不会发生?

    此致、

    Uchihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchihara 、您好!  

    我想我现在理解你的问题。  

    MC33063A 是一种非常基元的器件。

    它没有任何内置电流限制电路来保护内部晶体管。  


    您需要根据数据表9.2.1.2中的等式计算所有外部组件(包括感测电阻)。  

    只会在达到最大电流之前关闭比较器。 但该比较器无法看到流经晶体管的实际电流。  

    因此、必须仔细计算所有组件值、如果负载过高、则可能无法构建合适的系统、并且内部晶体管可能会出现电流过大和过热。  


    n`t 不建议改用更现代的 LM51581?

    LM5157 / LM51571 / LM5158/LM51581都是具有内置 FET 的一个异步转换器系列。 它们可提供不同的电流和电压电平。  
    Cense 电阻器是内部电阻器、无法调节。  
    因此、请选择预期峰值电流处于范围内的值。 不要简单地选择具有最高电流额定值的器件、否则将没有适当的调节。  

    LM5157/8系列还附带快速入门计算器、有助于计算电感器等外部元件。


    此致

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    感谢您的回答。 已投入生产、将面临 PCN。

    客户使用以下公式计算 RSC 值。

    目前、它们设置了 IPEAK = ISW_RSC=1.5A、因此、它们将 Abs_Max 值设置为大于0.2的值。 实际为0.22欧姆、如下所示。 可以接受吗?

    此致、

    Uchihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchihara 、您好!  

    是的、这样应该可行。
    实际上、在一些反应时间中、电感器电流在晶体管关断之前仍保持上升。
    因此、产生的电流可能比计算值稍高。


    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    感谢您的答复。 让我确保我的理解。 数据表中的开关电流的含义与下面的尺寸相同。 是这样吗?

    如果是这样、在启动时序中 I_SC 实际值会被超出 AbsMax 值>1.5A。 我认为、即使我们仔细计算离散参数、也无法避免将 L_SC 设置为大于1.5A。 因为输出电容器会导致浪涌电流、而且 I_SC 导通时间会影响 CT 充电时间。 如果 VCC >3V、软件将正确启动? 即使 absmax 大于1.5V、我们是否可以忽略启动周期、因为时间非常短?

    此致、

    Uchihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchihara 、您好!  

    是的、 开关电流是流经 Q1的电流。  
    电感器电流将流经该晶体管(当其导通时)、当晶体管关断时、它将流过外部二极管。  
    流入输出电容器的电流永远不会流过晶体管。  
    此外、当连接输入源时、输出电容器将通过该二极管充电至 Vin -二极管压降、甚至在晶体管第一次导通之前。  


    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    感谢您的答复。 客户可以看到在启动情况下电流流过晶体管。 在这种情况下、电流必须超过1.5A、这是瞬时的绝对额定值。 在这种情况下是否可以忽略它?可以容忍它多长时间? 如果需要、我可以从客户那里获得波形。

    此致、

    乌奇原市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchihara 、您好!  

    您已发送了升压转换器设置的原理图、因此我希望客户使用 MC33063作为升压转换器。

    您能否在发送的这个小示意图中向我展示一下、电流如何从输入端通过晶体管进入输出电容器?

    你到底说什么 "启动情况"?


    谢谢
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    有。 你是对的。 它是升压转换器设置。 启动时间是指振荡器以3V 电压(3V)开始运行到升压操作稳定的时间段。

     

    很抱歉分辨率错误。 这是基于客户原理图的 TINA-TI 仿真结果。 它与您提到的我的线程中的图相同。

    客户也可以在实际电路板中看到这样的 I_SW。 我希望这可以接受。 如果是、即使数据表规格为1.5A abs、也请说明原因。

    此致、

    Uchihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchihara、您好!

    很抱歉、我们将围绕这里展开。

    -当晶体管打开时:所有进入引脚1的电流将从引脚2流出并进入 GND (红色路径)。 此电流均不会充当输出电容器。
    -当晶体管关闭时:电感器的所有电流将为输出电容器充电。 (蓝色路径)。 没有电流通过晶体管。

    -通过晶体管的电流被用来"充电"电感器的能量。 只要晶体管被打开、流经电感器/晶体管的电流将斜升。
    -晶体管必须在电流超过1.5A 之前关闭。

    -晶体管的额定最大电流为1.5A
    - 8A 或9A 太多,不能在任何时候忽略。

    -感应电阻器必须设置为电流不会超过这些1.5A 的值。
    -也许,如果整个系统反应缓慢,它将需要使用一个不同的值,而不是计算的。

    -查看 TINA 模型没有太大帮助。 这种模式不再受支持,我不知道它是否提供了合理的结果。
    -请改用 PSpice 模型。

    -客户是否断开引脚1并插入电缆回路,以便能够使用电流探头测量流经晶体管的电流?
    -他们这样测量的最大电流是多少?


    谢谢。此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    我对 MC33063进行了仿真并检查 I_SC 的启动波形。

    我使用了数据表图10中升压拓扑的原理图。 红色平方线表示 I_SC 的 OVER 规格。 即使是我们的数据表升压参数、我认为这是什么? 是否可以接受? 在这种情况下、请解释原因。

    此致、

    Uchihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchihara Masayuki、

    该器件使用双极晶体管、因此内部驱动电流和 hFE 定义了流经开关的最大电流。 此外、当达到峰值电流(由 VIN 和 IPK 之间的电阻器设置)时、该器件不会停止开关、而只是增加 CT 的充电电流。

    只有 CT 峰值电压关闭开关。 因此、预计电流会高于电阻器设置的值、并且不应损坏器件。

    此致、
    Brigitte