This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:异常输出

Guru**** 2506335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435740/tps54331-abnormal-output

器件型号:TPS54331

工具与软件:

大家好、我的客户使用的是 TPS54331、VIN 为12V、Vout 为5V。

当 Vo 连接到 MCU 时、输出将为8V、Vsense 也将为1.3V。 当连接到其他负载时,SCH 是连接和 Vonis 5V。您可以帮助分析问题吗?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果客户更换新器件、电路能否正常运行? 客户能否分享 SW 的波形? 然后请共享布局图像。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey

    我将暂时关闭该主题、因为没有任何回复、如果有任何问题、请告诉我。

    谢谢你